Les robots de nettoyage guidés par la vision ne sont pas un produit d'Edmund Optics® et/ou d'Allied Vision, mais les composants optiques et les caméras de ces entreprises y sont utilisés comme éléments clés.
Créées en partenariat avec Allied Vision.
La technologie guidée par la vision est un élément clé du futur, car elle permet de désinfecter en toute sécurité les hôpitaux, les entrepôts et autres locaux et donc d'éviter la propagation de maladies contagieuses telles que la COVID-19.
Les rayons UV-C, qui couvrent les longueurs d'onde de 100 à 280 nm, sont utilisés depuis des décennies pour désinfecter les surfaces, l'air et l'eau. Des recherches publiées par l'American Chemical Society (Société américaine de chimie) ont démontré que 99,9% des coronavirus aéroportés similaires à la COVID-19 étaient tués lors d'une exposition directe à une lampe à UV-C.3 Les protéines externes du virus sont endommagées par ces lampes, ce qui a pour effet de l'inactiver.
Les robots de nettoyage guidés par la vision désinfectent les salles sans nul besoin de la présence d'un humain. C'est une donnée importante car les rayons UV-C peuvent être nocifs pour la peau et les yeux des personnes exposées. Des capteurs de mouvements peuvent permettre d'éteindre toute source d'UV si une personne s'approche trop près du robot.
Typiquement, les robots de nettoyage naviguent dans leur environnement à l'aide du lidar ou d'une vision industrielle 3D. L'intégration de plusieurs objectifs et caméras permet aux robots de générer des images en 3D de leur environnement et d'estimer les distances avec précision (Figure 1). L'emplacement, les spécifications optiques et les images enregistrées de chaque ensemble d'images sont utilisés pour déterminer la profondeur à l'aide d'algorithmes de triangulation.
L'utilisation de plusieurs objectifs et caméras peut rapidement alourdir un système et le rendre plus encombrant. Les solutions compactes sont donc essentielles pour rendre les robots pratiques. Les petits objectifs d'imagerie M12 et les caméras compactes sont idéaux pour diminuer le volume tout en conservant les performances. Il peut également être avantageux d'utiliser une consolidation afin de protéger les objectifs des chocs, des vibrations ou de l'humidité et donc de garantir une durabilité des performances.
En plus de nettoyer, les robots guidés par la vision augmentent le niveau de sécurité dans d'autres domaines comme la restauration, qui a énormément souffert lors de l'épidémie de COVID-19 et des fermetures de commerces qu'elle a engendrées. Les robots permettent de minimiser les interactions entre humains dans les restaurants, en particulier dans les fast-foods, où ils peuvent effectuer des tâches répétitives telles que la préparation et le service de nourriture. Cependant, ils offrent des avantages bien moins intéressants lorsqu'il s'agit de cuisine raffinée ; en effet, le souci du détail, le sens critique dédié à chaque plat et la relation avec les clients nécessitent une humanité que les automates ne sauraient remplacer.4
Les robots de nettoyage guidés par la vision envoyés au combat contre la COVID-19 ne disparaîtront probablement pas en même temps que la crise. La sécurité et l'efficacité qu'ils apportent continueront d'être bénéfiques pour les hôpitaux et autres endroits très fréquentés. Ne soyez donc pas surpris si vous croisez plus d'employés-robots à l'avenir.
1. Reed, N. (2010). The History of Ultraviolet Germicidal Irradiation for Air Disinfection. Public Health Reports, 125(1), 15-27. doi:10.1177/003335491012500105
2. Lerman, R. (2020, September 8). Robot cleaners are coming, this time to wipe up your coronavirus germs. The Washington Post.
3. Abajo, F. J., Hernández, R. J., Kaminer, I., Meyerhans, A., Rosell-Llompart, J., & Sanchez-Elsner, T. (2020). Back to Normal: An Old Physics Route to Reduce SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Spaces. ACS Nano, 14(7), 7704-7713. doi:10.1021/acsnano.0c04596
4. Carroll, J. (2020, June 5). Could vision-guided robots be key to keeping the restaurant industry afloat? Vision Systems Design. Retrieved October 8, 2020, from https://www.vision-systems.com/home/article/14175802/could-visionguided-robots-be-key-to-keeping-the-restaurant-industry-afloat