Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Resource Page / Industry Expertise / Imagerie SWIR

Imagerie SWIR

Pouvez-vous voir au-delà du Visible ?

Can You See Beyond the Visible?

Un grand nombre d'applications, difficiles voire impossibles à réaliser avec la lumière du visible, sont rendues possibles en utilisant l'imagerie à infrarouge court (SWIR) avec de bien meilleurs résultats, et permettant ainsi à l'utilisateur de « Voir au-delà du Visible ». Contrairement à l'infrarouge moyen (MWIR) et à l'infrarouge lointain (LWIR) qui sont émis par l'objet en lui-même, l'infrarouge court (SWIR) est similaire à la lumière du visible du fait que les photons sont réfléchis ou absorbés par un objet, apportant ainsi le contraste intensif nécessaire à l'imagerie de haute résolution. La lumière ambiante émise par les étoiles et le rayonnement de fond due à l'illumination nocturne, sont des émetteurs naturels du SWIR et fournissent un excellent éclairage pour l'imagerie d'extérieur ou de nuit, y compris pour les applications d'imagerie en temps de brouillard et de brume ou avec de la vapeur d'eau.

Applications d'Imagerie SWIR les Plus Prisées

  • Inspection de Tableaux de Bord Electroniques
  • Inspection de Cellules Solaires
  • Identification et Tri Sélectif
  • Inspection de Produits
  • Surveillance
  • Lutte Contre la Contrefaçon
  • Processus de Contrôle Qualité

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

Visible Imaging of Red Apple
Figure 2a : Image visible d'une pomme rouge. Notez que la pomme semble parfaitement rouge et que les défauts ne sont pas facilement détectables.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

SWIR Imaging of Red Apple
Figure 2b : Imagerie SWIR d'une pomme rouge. Les imperfections sont clairement visibles sur la pomme et il est ainsi facile d'inspecter chaque défaut de la pelure.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

Visible Imaging of Baby Powder Bottle
Figure 3a : Imagerie visible d'un flacon pour bébé. Notez que le flacon semble blanc et brillant et que la poudre à l'intérieur n'est absolument pas discernable.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

SWIR Imaging of Baby Powder Bottle
Figure 3b : Imagerie SWIR d'un flacon pour bébé. Le flacon est transparent aux longueurs d'onde SWIR et il est facile de voir la quantité de poudre qui se trouve à l'intérieur.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

Visible The Last Judgment
Figure 4a : L'Institut d'Art de Detroit a imagé dans la gamme du SWIR le Jugement Dernier de Jan Provost afin d'examiner en détail le dessin sous-jacent la toile de l'artiste situé sous la couche de peinture. Tous droits réservés au Detroit Institute of Arts. Veuillez n'utiliser ce document qu'avec leur autorisation.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

SWIR The Last Judgment
Figure 4b : 10 trompettes sont visibles en dessous de la couche de peinture alors que la toile en elle-même n'en comporte que 5. On peut voir que le placement des trompettes peintes semble avoir nécessité un repositionnement du voilier et que les doigts sur le dessus de la planète n'ont pas été peints au même emplacement que sur le croquis initial. Tous droits réservés au Detroit Institute of Arts. Veuillez n'utiliser ce document qu'avec leur autorisation.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

Visible Bountiful Fruit
Figure 5a : Cette toile intitulée Bountiful Fruit de l'artiste Nicole D. Tartaglia de Philadelphia détaille le procédé de création d'une peinture à l'huile. En examinant le tableau dans la gamme du SWIR, il est possible de suivre la pensée de l'artiste en partant du croquis initial jusqu'à l'ouvrage final.

Positionner le Curseur ci-dessous pour voir l'Image SWIR

SWIR Bountiful Fruit
Figure 5b : Comme vous pouvez le voir, la peinture comprenait à l'origine des bananes et un encadrement qui ont été omis dans la version finale. Dans la partie inférieure droite du croquis, les tâches de peinture n'apparaissent pas non plus dans le visible. Il est fort probable que l'artiste ait commencé à peindre le fond avec des matériaux différents ou ait changé d'avis en retouchant la toile ultérieurement.

Edmund Optics est Votre Expert en Imagerie SWIR

SWIR - Start Shopping

Capable de produire des pièces standards de haute qualité à des pièces en grande quantité, Edmund Optics a l'expérience en conception, en fabrication et en revêtement d'objectifs pour l'imagerie SWIR. Edmund Optics propose également des assemblages d'objectifs conçus à partir de verres qui ont été optimisés pour obtenir une bonne performance dans le spectre SWIR. Par ailleurs, nos traitements anti-reflet (AR) ont été spécialement conçus pour obtenir une transmission maximale des longueurs d'ondes SWIR.

Il est essentiel d'utiliser une lentille qui soit à la fois élaborée et traitée pour la bande de longueur d'onde SWIR. L'utilisation d'une lentille destinée au spectre visible se traduira par l'obtention d'images à basse résolution comprenant des aberrations optiques plus marquées.

Commencez vos Achats

Caractéristiques des Objectifs pour l'Imagerie SWIR

  • Conçus pour une Qualité d'Image Supérieure et pour l'Infrarouge Court (SWIR)
  • Traités Anti-Reflet pour une Réflectivité Inférieure à 0,5% entre 800 et 1 800 nm
  • Supportent des Capteurs jusqu'à 25,6 mm de Longueur

Avez-vous Besoin du Conseil d'un Expert ?

Contactez-nous dès à présent pour joindre un ingénieur d'application et discuter avec lui des spécifications de votre application.


Ressources Connexes

Edmund Optics vous aide à trouver facilement le produit approprié à votre application. Par ailleurs, vous pouvez en apprendre davantage sur la technologie SWIR et déterminer par vous-même si les objectifs d'imagerie SWIR sont bien adaptés à votre application.

Utilisé en inspection, en surveillance, pour le tri ou dans le processus de contrôle de qualité, l'imagerie à infrarouge court (SWIR) vous offre de nombreux avantages comparés à la lumière du visible. Elle permet ainsi à l'utilisateur de « Voir au-delà du Visible ».

Telecentric, fixed focal length, micro-video, fixed magnification, variable magnification, or zoom lenses available. High resolution or large format designs to cover your sensor.

Notre service clientèle est prêt à vous aider.

Vous avez besoin d’un devis rapide ? Vous recevrez une réponse en moins de 24 heures !

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×