Tout Savoir sur les Lentilles Asphériques
Pour commencer : Avantages d'une Lentille Asphérique

Correction de l'Aberration Sphérique
L'avantage le plus notable des lentilles asphériques est leur capacité à corriger l'aberration sphérique. L'aberration sphérique provient de l'utilisation d'une surface sphérique pour focaliser ou collimater la lumière. En d'autres termes, toutes les surfaces sphériques souffrent d'une aberration sphérique indépendamment des erreurs d'alignement ou de fabrication et, par conséquent, une surface non sphérique ou asphérique, est nécessaire pour la corriger. En corrigeant les coefficients asphériques et la constante conique, une lentille asphérique peut être optimisée pour annuler au maximum les aberrations. Examinons par exemple la Figure 2 qui montre une lentille sphérique présentant une aberration sphérique importante par rapport à une lentille asphérique qui n'a pratiquement aucune aberration sphérique. Dans une lentille sphérique, l'aberration sphérique provoque la focalisation des rayons de la lumière incidente à différents points, ce qui créé un flou. Dans une lentille asphérique, la lumière se focalise à un même point, ce qui créé pratiquement aucun effet de flou et améliore la qualité d'image.
Pour avoir une meilleure idée de la différence dans la performance de focalisation entre une lentille asphérique et une lentille sphérique, prenons un exemple quantitatif de deux lentilles comparables, avec des diamètres de 25 mm et des distances focales de 25 mm (lentilles f/1). Le tableau suivant compare la taille de spot ou la taille du flou, des rayons lumineux monochromatiques collimatés à 587,6 nm, sur l'axe (angle de l'objet 0°) et hors de l'axe (angles de l'objet 0,5° et 1,0°). Étant donné qu'une taille de spot plus petite indique une meilleure performance, il est évident que la lentille asphérique produit une qualité d'image bien meilleure que celle donnée par une lentille sphérique identique.
Figure 1: L'Aberration Sphérique d'une Lentille Sphérique (gauche) Comparée à l'Absence d'Aberration Sphérique d'une Lentille Asphérique (droite)
| Angle de l'Objet (°) | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| Taille du Spot Sphérique (μm) | 710,01 | 710,96 | 713,84 |
| Taille du Spot Asphérique (μm) | 1,43 | 3,91 | 8,11 |
Avantages Supplémentaires sur la Performance
Bien qu'il existe différentes techniques pour corriger les aberrations provoquées par des surfaces sphériques, aucune n'égale les performances d'imagerie et la flexibilité apportées par les lentilles asphériques. Une autre technique utilisée consiste cependant à augmenter le nombre f/# par « l'arrêt » de la lentille. Même si cela peut augmenter la qualité d'image, cela réduit aussi la quantité du flux de lumière dans le système, ce qui donne lieu à une adaptation entre les deux.
Par ailleurs, lorsque vous utilisez des lentilles asphériques, une correction supplémentaire de l'aberration permet d'obtenir un rendement élevé (faible f/#, grande ouverture numérique) des systèmes tout en maintenant une bonne qualité d'image. Cependant, il se peut que l'image se dégrade légèrement dans un système à ouverture encore plus élevée même si les pertes comparées à un système sphérique y sont minimales. Prenons l'exemple d'un système avec une distance focale de 81,5 mm, un triplet f/2 (Figure 3) constitué de trois lentilles de surfaces sphériques ou le même triplet avec une asphère et deux lentilles sphériques. Les deux conceptions utilisent les mêmes caractéristiques de type de verre, distance focale effective, champ de vision, f/# et longueur totale. Le tableau suivant compare quantitativement la fonction de transfert de modulation (MTF) à 20% de contraste des rayons lumineux polychromatiques collimatés, sur axe et hors axe, à 486,1 nm, 587,6 nm, et 656,3 nm. Le triplet avec une surface asphérique, montre une augmentation de la performance d'imagerie sous tous les angles du champ, indiquée par des valeurs de résolution tangentielle et sagittale élevées, par des facteurs aussi élevés que quatre par rapport au triplet qui ne possède que des surfaces sphériques.
Figure 2: Lumière Polychromatique à travers un Triplet
| Angle de l'Objet (°) | Sur Toutes les Surfaces Spériques | Sur la Première Surface Asphérique | ||
|---|---|---|---|---|
| Tangentiel (lp/mm) | Sagittal (lp/mm) | Tangentiel (lp/mm) | Sagittal (lp/mm) | |
| 0,0 | 13,3 | 13,3 | 61,9 | 61,9 |
| 7,0 | 14,9 | 13,1 | 31,1 | 40,9 |
| 10,0 | 17,3 | 14,8 | 36,3 | 41,5 |
Avantages du Système
Les lentilles asphériques permettent aux concepteurs optiques de corriger les aberrations en utilisant moins d'éléments que avec les optiques sphériques traditionnelles car elles leur apportent une plus grande correction de l'aberration par rapport à l'utilisation de plusieurs surfaces optiques sphériques. Par exemple, dans les objectifs zoom qui utilisent généralement dix lentilles ou plus, une ou deux lentilles asphériques peuvent remplacer quelques lentilles sphériques de manière à obtenir des résultats optiques semblables ou meilleurs, de réduire le coût global de production, tout en réduisant la taille du système.
Un système optique comportant plus d'éléments est susceptible d'affecter défavorablement les paramètres optiques et mécaniques du système général, et contribuer à des tolérances mécaniques plus chères, à des procédures d'alignement supplémentaires, et à des besoins de traitements anti-reflet accrus. Tous ces éléments peuvent au final diminuer l'utilité totale du système en raison d'un besoin de composants de support accrus. Par conséquent, l'intégration des lentilles asphériques (quoique plus chères que des singulets et doublets f/# similaires) peut effectivement réduire l'ensemble des coûts de conception du système.
Anatomie d'une Lentille Asphérique
Une lentille asphérique, également appelée asphère, est une optique à symétrie de révolution, dont le rayon de courbure varie radialement depuis son centre. Elle améliore la qualité d'image, réduit le nombre d'éléments nécessaires, et réduit les coûts de conception. Des caméras numériques et lecteurs CD aux objectifs microscopes en passant par les microscopes à fluorescence hauts de gamme, les lentilles asphériques se développent dans toutes les facettes des secteurs de l'optique, de l'imagerie, et de la photonique en raison des avantages distincts qu'elles offrent par rapport aux optiques sphériques traditionnelles.
Les lentilles asphériques ont été traditionnellement définies avec un profil de surface (déclivité/sagittal) donné par l'Équation 1 :
Où :
Z = déclivité/sagittal de la surface parallèle à l'axe optique
s = distance radiale depuis l'axe optique
C = courbure, inverse du rayon
k = constante conique
A4, A6, A8...= 4ième, 6ième, 8ième… ordre des termes asphériques
Lorsque les coefficients asphériques sont nuls, la surface asphérique en résultant est considérée comme conique. Le tableau qui suit montre comment la surface conique réelle générée, dépend de la grosseur et du symbole de la constante conique k.
| Constante Conique | Surface Conique | |
|---|---|---|
| k = 0 | Sphère | ![]() |
| k > -1 | Ellipse | ![]() |
| k = -1 | Parabole | ![]() |
| k < -1 | Hyberbole | ![]() |
La caractéristique géométrique la plus importante des lentilles aspheriques est que le rayon de courbure change avec la distance depuis l'axe optique, contrairement à une sphère qui présente un rayon constant (Figure 1). Cette forme distinctive permet aux lentilles asphériques d'offrir une meilleure performance optique par rapport aux surfaces sphériques standard.
Figure 3: Comparaison entre les Profils de Surface Sphérique et Asphérique
Over the past few years, two other definitions that use orthogonal terms have gained in popularity called Q-type aspheres. These Q-type aspheres, Qcon and Qbfs allow designers more control over the optimization of the aspheres by using orthogonal coefficients and generally reduce the terms needed for manufacturing the asphere.
Comment sont-elles produits ? Différents types de Lentilles Asphériques
Moulage de Verre de Précision
Le moulage de verre de précision est une technique de fabrication dans laquelle le cœur des verres optiques sont chauffés à des températures élevées jusqu'à ce que la surface devienne suffisamment malléable pour être pressée dans un moule asphérique (Figure 4). Après le refroidissement des noyaux à la température ambiante, ces derniers gardent la forme du moule. La création du moule entraîne des coûts de démarrage initiaux élevés, car il doit être précisément fabriqué à partir d'un matériau très résistant, capable de garder une surface lisse et qu'il doit tenir compte de toute contraction des coeurs de verre, de manière à obtenir la forme asphérique désirée. Cependant, une fois le moule terminé, le coût supplémentaire de chaque lentille est inférieur à celui des techniques de fabrication standard, ce qui en fait un excellent choix pour toute production de volume élevé.
Figure 4: Plateforme du Moulage de Verre de Précision
Polissage de Précision
Le meulage et le polissage d'une lentille asphérique a été à un moment, la technique de fabrication standard, mais les avancées technologiques qui ne cessent de croître, permettent maintenant d'atteindre des niveaux de précision jamais égalés auparavant. Le polissage de précision contrôlé par ordinateur (Figure 5) notamment, corrige automatiquement les paramètres de blocage de l'outil pour polir de larges zones nécessitant le plus de polissage. Si un polissage de qualité supérieure est nécessaire, la finition magnéto-rhéologique (MRF) est utilisée pour finaliser la surface (Figure 6). La technologie MRF offre des performances de finition élevées en un temps plus court que les techniques de polissage standard, en raison de son contrôle précis de la position d'abalation et son taux d'ablation élevé. Tandis que des techniques de fabrication plus spécialisées nécessitent des moules spécialisés, le polissage utilise un outillage standard qui en fait le choix principal pour le prototypage et la production en faible quantité.
Figure 5: Polissage Contrôlé par Ordinateur
Figure 6: Finition Magnéto-Rhéologique (MRF)
Moulage Hybride
Le moulage hybride commence par une surface sphérique standard, comme une lentille achromatique, qui est ensuite pressée sur une couche mince de photopolymère dans un moule asphérique, pour donner le résultat net d'une surface asphérique. La technique utilise un moule asphérique rectifié au diamant et une lentille achromatique en verre (même si d'autres types de singulets ou de doublets peuvent être utilisés). Une injection de photopolymère est introduite dans le moule asphérique, contre laquelle la lentille achromatique est pressée. Les deux surfaces sont compressées et durcies aux UV à température ambiante pour donner une lentille achromatique asphérisée qui associe les propriétés optiques des parties constituantes : correction de l'aberration chromatique et sphérique. La Figure 7 présente le processus de création d'une lentille hybride. Le moulage hybride est utile dans des applications de précision de gros volumes pour lesquelles une performance supplémentaire est nécessaire et la quantité peut justifier ces coûts d'outillage initiaux.
Figure 7: Technique du Moulage Hybride
Moulage Plastique
Il existe, en plus des techniques de fabrication du verre mentionnées ci-dessus, une technique unique pour le plastique. Le moulage en plastique consiste à injecter du plastique fondu dans un moule asphérique. Étant donné que le plastique n'est pas aussi thermiquement stable et résistant à la pression que le verre, il doit être traité spécialement de manière à créer une lentille asphérique comparable. Néanmoins, le plastique offre des avantages car il est léger, facile à modeler, et peut être intégré à un support pour créer une seule pièce. Alors que la sélection d'un plastique de qualité optique est limitée, les avantages en matière de coût et de poids conduisent parfois les concepteurs vers des lentilles asphériques en plastique.
Sélectionner la Bonne Lentille Asphérique
Vu que toutes les applications n'utilisent pas les mêmes lentilles, le choix de lentilles asphériques appropriées est une décision importante. Les principaux facteurs déterminants sont le volume et le coût. Une fois que ces derniers sont ont été décidés, il est facile de choisir le bon produit asphérique.
Bien que les composants asphériques en stock soient prêts à être livrés immédiatemment ou sous des délais très courts, ils sont uniquement disponibles dans certaines tailles, distances focales et options de traitement. Si les produits standard ne vous suffisent pas, envisagez la fabrication asphérique personnalisée pour un prototypage, une pré-fabrication ou pour de grandes quantités.
| Type | Avantage |
|---|---|
| Verre de Précision Moulé | Idéal pour des besoins de production en grande quantité, en raison d'une production rapide de nombreuses lentilles et du faible coût de l'entretien de l'outillage. |
| Poli avec Précision | Idéal pour les besoins de prototypage ou à faible volume, en raison d'un court délai d'exécution, d'un outillage spécial et d'une configuration minimum. |
| Hybride Moulé | Idéal pour les applications multi-spectrales en raison de la correction des aberrations sphériques et chromatiques. |
| Plastique Moulé | Idéal pour la production en grande quantité en tant qu'alternative aux lentilles asphériques en verre à faible coût, sensible au poids. |
Fabrication Asphère sur Mesure
| Commercial | Précision | Haute Précision | |
|---|---|---|---|
| Gamme de Diamètre | 10 – 150 mm | 10 – 150 mm | 10 – 150 mm |
| Tolérance Diamètre | +0/-0,100 mm | +0/-0,025 | +0/-0,010 |
| Erreur Asphérique (P-V) | 3 μm | 1 μm | <0,06 μm* |
| Rayon Vertex (Asphère) | ±0,5% | ±0,1% | ±0,05% |
| Sag | 25 mm max | 25 mm max | 25 mm max |
| Erreur de pente typique | 1 μm pro 1 mm window | 0.35μm pro 1 mm window | 0.15μm per 1 mm window |
| Centrage (Déviation Faisceau) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
| Tolérance Épaisseur Centrale | ±0,100 mm | ±0,050 mm | ±0,010 mm |
| Qualité de Surface (Scratch Dig) | 80–50 | 40–20 | 10–5 |
| Métrologie pour Surfaces Asphériques | Profilométrie (2D) | Profilométrie (2D & 3D) | Interferométrie |
* 1/10th wave at 632.8nm, limited by design and/or metrology
Guide de Sélection pour les Lentilles Asphériques
| Guide de Sélection pour les Lentilles Asphériques | |
| Lentilles Asphériques de Précision — Polies | |
|
Nos lentilles asphériques polies sont idéales pour les applications les plus demandées. Conçues pour offrir de hautes ouvertures numériques tout en créant des spots à la limite de diffraction.
|
|
| Lentilles Asphériques de Précision — Moulées | |
![]() Nos lentilles asphériques moulées sont idéales pour des applications volumiques, incluant la collimation diode laser, lecteurs de code barre, et stockage de données optiques.
|
|
| Lentilles Asphériques — Couleur Corrigée | |
|
Nous offrons de nombreuses lentilles asphériques permettant la correction des aberrations sphériques et chromatiques. Ces familles de lentilles sont idéales en applications nécessitant une performance de focalisation proche de la limite de diffraction sur une vaste plage de longueurs d’ondes.
|
|
| Lentilles Asphériques Infrarouges | |
|
Allant des petites asphères moulées pour une utilisation avec des Lasers à Cascade Quantique, aux asphères en Germanium et en Séléniure de Zinc, nous offrons des solutions pour toutes applications se trouvant dans le spectre infrarouge.
|









ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.
The FUTURE Depends On Optics®