Glossary: L
Lagrange Invariant
It is a version of the optical invariant that uses the chief ray and the marginal ray as the two rays of interest for ray tracing calculations.
See also
Optical Invariant
Lambertian
A perfectly diffuse reflecting surface, where light is scattered equally in all directions.
See also
Specular
Largeur de faisceau
La largeur angulaire d'un faisceau. Par rapport à un faisceau de lumière conique, c'est l'angle du sommet du cône. La largeur du faisceau est une mesure du taux de divergence ou de convergence d'un faisceau lumineux.
Laser
Acronym that stands for light amplification by stimulated emission of radiation. The basic structure is based on an active medium (either a gas or semiconductor) contained between two reflectors. A laser's reflectors contain light by oscillating it through a medium repeatedly allowing the energy to build up with each pass. Laser radiation escapes due to a partially reflecting mirror in the assembly.
Laser Damage Threshold
The maximum amount of laser power per area that a surface can withstand before it is damaged. For pulsed lasers, typically measured in mJ/cm2; for continuous wave lasers, typically in W/cm2. This measurement is very important for mirrors or any other optical component used in conjunction with laser products.
See also
Power Density
, Laser
Lasers à ions argon
Un type de laser à gaz qui utilise des ions argon comme moyen d'amplification (effet laser). Bien que les lasers à ions argon soient généralement plus grands et moins efficaces que les lasers à hélium-néon (HeNe), ils peuvent être utilisés pour produire une plus grande variété de longueurs d'onde.
Lateral Color
The difference in image height as a function of wavelength.
LBO Crystal
Lithium triborate(LiB3O5) is a nonlinear optical crystal with a number of unique and useful optical properties.
Lentille achromatique
Correction de l'aberration chromatique primaire à deux longueurs d'onde. La forme la plus simple est un doublet achromatique, composé de deux éléments optiques, un élément en verre crown positif et un élément en verre flint négatif, collés ensemble.
Lentille bille
Un composant optique parfaitement sphérique souvent utilisé pour améliorer le couplage des signaux entre les fibres, les émetteurs et les détecteurs.
Lentille condenseur
Une lentille positive ou un ensemble de lentilles conçu pour collecter la lumière et la projeter uniformément sur une zone. On la trouve couramment dans les systèmes de projecteurs comme partie du condenseur.
Lentille cylindrique
Un type de lentille qui concentre la lumière dans une seule dimension. Son profil est similaire à celui d'une lentille PCX (bien que des profils PCV existent également) et elle peut transformer un point lumineux en une image linéaire.
Light Pipe Homogenizing Rod
An optical component that utilizes total internal reflection to turn a non-uniform light source into uniform illumination.
Line Pair (lp)
A pair of alternating black and white bars at a specific frequency.
Line Width
The width of the line created by a line generating laser is equivalent to the beam spot diameter at the target without the line generating optic. The length of the line is defined by the fan angle.
See also
Fan Angle
Linear Polarizer
A type of filter used to limit the polarization of light to a specific plane by absorbing components oscillating in planes other than the specified polarization transmission axis.
See also
Polarization
, Wire Grid Polarizer
, S-Polarization
, Circular Polarizer
, P-Polarization
Littrow Dispersion Prism
Also known as a 30-60-90 dispersion prism, it is available in two versions: uncoated and coated. An uncoated Littrow dispersion prism disperses white light into its spectral components, similar to an equilateral prism; a coated Littrow dispersion prism deviates the ray path by 60° without inverting or reverting the image. The hypotenuse of the coated version is at Brewster's angle for 514.5nm, resulting in retroreflection at that wavelength. Rotating the prism changes the retroreflected wavelength and makes this prism suitable for line selection in a laser.
See also
Dispersion
Longitudinal Chromatic Aberration (LCA)
A type of chromatic aberration where different wavelengths focus at different points along the horizontal optical axis as a result of dispersion properties of the glass. The refractive index of a glass is wavelength dependent, so it has a slightly different effect on where each wavelength of light focuses, resulting in separate focal points for red, yellow, and blue light along a horizontal plane.
Longitudinal Mode Spacing
The spacing between multiple frequencies of oscillation within a laser that results from a combination of the gain curve for a laser and the resonance characteristics of its cavity. Since the mode spacing is defined as the speed of light divided by twice the cavity length, short cavities can be used in applications that require a minimal frequency spread. A short cavity can extend the mode spacing such that only one frequency experiences gain during oscillation.
See also
Spatial Mode
, Laser
Longpass Filter
A type of filter in which the transmission band is a higher wavelength region as compared to the region blocked
See also
Shortpass Filter
Longueur d'onde de blaze
La longueur d'onde de l'efficacité maximale du réseau en fonction de l'angle de blaze. L'efficacité maximale se produit lorsque l'angle d'incidence de la normale de blaze et les rayons diffractés de la normale de blaze sont égaux (configuration de Littrow). En utilisant l'équation du réseau, il est facile de déterminer l'angle de blaze approprié pour une efficacité maximale spécifique (longueur d'onde de blaze) ou de déterminer la longueur d'onde de blaze à partir de l'angle de blaze.
Longueur d'onde de coupure cut-off
Dans la terminologie des filtres, la longueur à laquelle la transmission diminue jusqu'à 50% dans un filtre passe-bas. En fibre optique, la plus courte longueur d'onde à laquelle une fibre transmet en monomode. En dessous de la coupure, plusieurs modes se propagent et la fibre n'est plus monomode, mais multimode. Dans la technologie des détecteurs, la longueur d'onde à laquelle la réponse du détecteur tombe à un pourcentage donné (généralement 20 ou 50 %).
Longueur d'onde de coupure cut-on
Dans la terminologie des filtres, la longueur à laquelle la transmission augmente jusqu'à 50% dans un filtre passe-haut.
Louver Angle
For light control film, the angle orientation of the closely spaced micro-louvers. The louvers simulate a tiny venetian blind that blocks out unwanted ambient light and controls the direction of display light. Unlike blinds, the film is a solid material.
See also
Viewing Angle
Lumière cohérente
En ce qui concerne les lasers, le milieu laser amplificateur produit une lumière cohérente car le processus d'émission stimulée produit des photons supplémentaires ayant la même phase que l'initiateur. Le bruit dans la sortie du laser est le résultat d'émissions spontanées qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que l'émission stimulée. Pendant l'oscillation, la composante d'émission spontanée sera également amplifiée et apparaîtra dans la sortie comme un bruit aléatoire.
Lumière collimatée
Un faisceau de rayons, ou rayon de lumière, dans lequel chaque rayon est parallèle à tous les autres rayons de lumière, ce qui provient d'une source ponctuelle infiniment petite située à l'infini. Notez que la lumière n'est jamais parfaitement collimatée.
Luminous Flux
The perceived power of visible light or the flow of this visible light past a fixed point per unit of time, measured in lumen.
See also
Minimum Sensitivity
Lux
Unit of measure of luminous flux incident per unit area. One lux (lx) equals one lumen per square meter.
See also
Minimum Sensitivity
, Footcandle
Longueur d’onde centrale (CWL)
Terme utilisé typiquement pour désigner la longueur d'onde du pic de transmission d'un filtre, c'est le point médian déterminé par les longueurs d'onde de la bande passante où la transmittance est de 50% du pic (désignée par la largeur à mi-hauteur).
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2021 | Edmund Optics SARL, Bâtiment le Silex 1, 15, rue des Cuirassiers, 69487 Lyon Cedex 03, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.