Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma TECHSPEC® soutiennent les équipes de systèmes laser qui cherchent à réduire la complexité des fournisseurs sans sacrifier la qualité technique. En combinant leur disponibilité en stock et l'accès direct à l'expertise en matière d'applications, les expanseurs de faisceau Gemma permettent une évaluation plus rapide, un risque d'approvisionnement moindre et une fourniture simplifiée pour les programmes de R&D, de prototypage et d'intégration.
La conception de type Varimag permet un réglage continu du grossissement sans changer d'optique, ce qui réduit les efforts d'alignement lors de l'optimisation du faisceau. Des bagues de réglage séparées pour le grossissement et la divergence améliorent la facilité d'utilisation, tandis que l'absence de mise au point interne permet des puissances laser plus élevées et une qualité stable du front d'onde transmis.
La conception optique et la fabrication en interne permettent aux clients de confirmer la compatibilité avec leur source laser spécifique grâce à une consultation directe avec les ingénieurs d'Edmund Optics, soutenue par des simulations Zemax et des conseils au niveau de l'application. Cette expertise interne permet également des configurations personnalisées, notamment l'optimisation de la longueur d'onde, d'autres gammes de grossissement ou des modifications mécaniques pour répondre aux exigences de l'application.
Avec une grande disponibilité en stock, un support technique et l'accès à des composants optiques complémentaires auprès d'un seul fournisseur, les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma TECHSPEC® permettent aux équipes de développement de systèmes laser de s'approvisionner en toute confiance auprès d'un seul et même fournisseur.
A propos d'Edmund Optics®:
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.
En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
La Boutique en Ligne d'Edmund Optics est une plateforme unique pour plus de 34.000 produits en stock provenant de la fabrication interne et de plus de 40 marques de premier plan, couvrant l'ensemble du chemin optique avec un achat rapide et facile. Pour des solutions sur mesure, les Services de Fabrication Avancée offrent une conception personnalisée, une production de premier article et une fabrication évolutive – soutenue par quatre centres de conception mondiaux et neuf usines spécialisées produisant plus de 2 millions de composants et 175.000+ assemblages par an.
En savoir plus sur www.edmundoptics.fr.
Contact:
Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations
[email protected]
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®