Edmund Optics® est fière de communiquer que ses Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C ont remporté le prix d’argent 2024 de l’Innovators Award de Vision Systems Design (VSD). Ces objectifs réduisent considérablement les coûts par rapport aux objectifs d'imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR) traditionnels, permettant ainsi une nouvelle génération d'applications de vision industrielle SWIR rentables. Les Innovators Awards de Vision Systems Design récompensent les produits et technologies innovants en vision industrielle, en se basant sur leur originalité et leur impact auprès des concepteurs, intégrateurs de systèmes et utilisateurs finaux.
L'imagerie SWIR permet d'accomplir des tâches uniques qui seraient impossibles à réaliser avec l'imagerie conventionnelle dans le spectre visible, comme par exemple voir à travers des récipients en plastique opaques à la lumière visible pour en mesurer le contenu. Ces dernières années, le coût des capteurs SWIR a été considérablement réduit grâce aux avancées de Sony dans la technologie des capteurs SWIR. Cependant, les matériaux exotiques nécessaires aux optiques SWIR ont maintenu le coût des systèmes SWIR à un niveau bien supérieur à celui des systèmes visibles.
Edmund Optics a reconnu que la plupart des applications de vision industrielle SWIR n'ont pas vraiment besoin d'utiliser toute la gamme de longueurs d'onde des nouveaux capteurs SWIR. Les sources LED SWIR sont généralement à bande étroite et ne nécessitent pas que l'optique soit corrigée pour l'ensemble de la bande d'ondes SWIR. Les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C utilisent des matériaux de verre plus courants et des traitements optimisés spécifiquement pour les longueurs d’onde de 900 à 1700 nm, évitant ainsi des augmentations de coûts inutiles tout en offrant les performances complètes nécessaires à la nouvelle vague de systèmes SWIR rentables.
Les concepteurs de systèmes SWIR peuvent désormais profiter pleinement des avantages des capteurs SWIR plus accessibles de Sony, faisant de l'imagerie SWIR une option économique dans des situations où elle ne l'était pas auparavant. Les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C ont un prix allant de 540 à 620 dollars à faible volume, alors que les objectifs SWIR traditionnels utilisant des matériaux exotiques ont généralement un prix allant de 2 000 à 5 000 dollars.
Ces objectifs compacts et légers présentent des distances de travail et des exigences de résolution adaptées à l'automatisation et à l'inspection des usines dans le domaine du SWIR. Ils sont compatibles avec des capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels avec des tailles de pixels de 2,8 µm et sont disponibles dans des distances focales de 6 à 50 mm. Les objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C sont fabriqués avec des tolérances serrées, ce qui permet d'obtenir des niveaux de performance d'imagerie plus élevés et de faibles variations d'un objectif à l'autre, garantissant ainsi une installation simple dans de multiples systèmes.
Edmund Optics a également appliqué cette même approche pour créer une ligne d'objectifs télécentriques SWIR rentables nommés Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™. Ces deux nouvelles familles d'objectifs SWIR évitent les sur-spécifications coûteuses et rendent l'imagerie SWIR plus accessible que jamais.
Les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C d'Edmund Optics® sont disponibles dès à présent pour une expédition immédiate.
Pour plus d'informations, cliquez ici.
À propos d'Edmund Optics®:
Avec plus de 80 ans d'expérience, Edmund Optics est un fournisseur de confiance de composants et de solutions optiques de haute qualité, au service de secteurs comme les sciences de la vie, le biomédical, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs et la recherche et le développement. L'entreprise emploie plus de 1.300 personnes sur 19 sites dans le monde et continue de croître.
En tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de l'optique et de la photonique, Edmund Optics propose deux offres différentes : une boutique en ligne solide avec plus de 34.000 produits prêts à l'emploi et un service de fabrication, qui se concentre sur la production personnalisée et en volume de composants optiques et d'imagerie de précision.
Les services de fabrication avancée d'Edmund Optics assurent la conception personnalisée, la production du premier article et la fabrication en grande série. Produisant plus de 2 millions de composants optiques et plus de 175.000 assemblages par an, l'entreprise dispose de quatre centres de conception et de neuf usines spécialisées dans le monde entier pour répondre à toute une série de besoins en matière d'optique et d'imagerie.
En savoir plus sur www.edmundoptics.fr
Contact:
Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®