Le centre de nos opérations mondiales, notre siège social de Barrington, abrite également nos bureaux d'ingénierie, de fabrication, d'assurance qualité et de distribution aux États-Unis.
11.150 m2 ; 1.860 m2 d'espace dédié à la fabrication. Cellules de fabrication, de traitement, d'assemblage et de test de haute précision
Edmund Optics a le plaisir d'annoncer que plusieurs de ses sites, dont le siège social à Barrington, New Jersey, sont certifiées ISO 9001. Edmund Optics applique un programme de qualité globale strict, contrôlé par un personnel expérimenté et soutenu par les tests optiques les plus innovants disponibles.
Les produits fabriqués par Edmund Optics sont soumis à des tests rigoureux et complets dans le cadre du programme de qualité de l'entreprise et conformément aux procédures de qualité globale d'EO.
Edmund Optics a été officiellement certifiée ISO 13485. Cette certification reconnaît officiellement qu'Edmund Optics dispose des systèmes de gestion de la qualité exceptionnels nécessaires pour répondre aux exigences des clients et de la réglementation en matière de fabrication de composants et de sous-ensembles de dispositifs médicaux. Les éléments clés du programme mondial de contrôle de la qualité certifié sont de solides procédures d'action préventive et corrective, des plates-formes de métrologie de pointe et un engagement à l'égard de l'amélioration continue.
Edmund Optics fournit des composants et des assemblages optiques pour une grande variété d'applications médicales, de l'imagerie par fluorescence à la cytométrie en flux, en passant par la tomographie par cohérence optique, etc. Ces applications, qui sauvent des vies et améliorent la qualité de vie dans le monde entier, intègrent des composants d'Edmund Optics tels que des filtres optiques, des lentilles, des fenêtres, des miroirs, des polariseurs, des séparateurs de faisceaux et des objectifs de microscope. En savoir plus sur la contribution d’Edmund Optics aux applications des sciences de la vie et aux dispositifs médicaux.
Edmund Optics est un leader dans le domaine de l'optique et des composants optiques depuis 1942. Depuis notre création, nous avons continuellement modifié nos pratiques pour répondre aux exigences d'un marché en constante évolution. Le monde étant de plus en plus sensible à l'environnement, Edmund Optics a placé la gestion environnementale au cœur de ses activités. Nous y parvenons grâce à la mise en œuvre de la norme ISO 14001, un système de gestion environnementale, qui définit des critères pour améliorer l'efficacité des ressources et la réduction des déchets. Nous espérons que notre initiative permettra de développer et de soutenir l'offre et la demande de biens, de services et de produits plus écologiques, et de réduire les déchets à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Nous sommes fiers de communiquer que nous avons reçu la certification en janvier 2016.
La politique environnementale d'Edmund Optics Barrington est utilisée pour s'assurer que les employés et le public comprennent les objectifs environnementaux d'Edmund Optics. La politique d'Edmund Optics est de s'assurer que l'impact environnemental de ses activités, produits et services est aussi faible que raisonnablement possible. Edmund Optics s'engage à améliorer continuellement l'environnement, à réduire les polluants et à se conformer à toutes les exigences légales et autres qui ont trait à nos aspects environnementaux.
Edmund Optics adhère à l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR), un ensemble de réglementations gouvernementales qui contrôlent les activités de fabrication et d'exportation d'articles de défense.
Enregistré et conforme à la réglementation ITAR, Edmund Optics fabrique des composants optiques dans la plus stricte confidentialité. La réglementation ITAR stipule que les informations et les matériaux relatifs à la défense et aux technologies liées à l'armée ne peuvent être partagés qu'avec des ressortissants américains, sauf autorisation du ministre des affaires étrangères américain.
En bref, les informations relatives à votre commande seront gardées confidentielles lorsque vous achetez des composants chez Edmund Optics. Nous prenons de grandes précautions pour sécuriser nos usines de fabrication ainsi que tous les documents et impressions sensibles. En tant que fabricant enregistré et conforme à la réglementation ITAR, vous aurez la certitude que toutes les règles et réglementations fédérales seront respectées pour la fabrication de vos composants optiques.
Edmund Optics s'efforce de réduire son impact sur l'environnement en identifiant de multiples aspects environnementaux. Il s'agit notamment de la réduction du papier, d'emballages plus intelligents, de pratiques plus écologiques dans la cuisine et la cafétéria et de l'amélioration de nos pratiques de recyclage. Pour réduire notre consommation de papier, toutes les imprimantes sont réglées pour imprimer en recto-verso. De plus, les employés sont encouragés à utiliser des alternatives électroniques à l'impression. Cela a permis de réduire considérablement la consommation de papier pour imprimante. Nos emballages ont été repensés pour réduire les déchets au fil du temps. Dans la cuisine et la cafétéria, les fournitures ont été remplacées par des produits biodégradables respectueux de l'environnement et le recyclage a été mis en place dans tout le bâtiment.
Pour améliorer notre impact environnemental dans l'entrepôt, nous avons pris des mesures pour remplacer plusieurs de nos matériaux d'emballage secondaires. Nous avons notamment remplacé nos emballages en mousse plastique et nos sacs en tissu pour l'emballage des lentilles par des alternatives plus durables. Nous avons remplacé nos anciens emballages par du carton recyclé et biodégradable et des enveloppes en glassine. En outre, nous nous sommes associés à une société d'emballage pour redessiner nos emballages primaires afin de réduire les déchets d'expédition excessifs.
En 2014, Edmund Optics Barrington a utilisé à elle seule environ 52 000 gobelets en polystyrène, soit une moyenne de 276 gobelets par personne et par an. Afin de changer cela, l'utilisation de gobelets en polystyrène a été éliminée. Tous les employés ont reçu des tasses à café et des gobelets réutilisables. Dans la cuisine, les ustensiles en plastique ont été remplacés par des alternatives biodégradables. Cela a été un grand succès. Les gobelets en plastique et en polystyrène sont désormais introuvables dans le bâtiment et les ustensiles à usage unique seront désormais biodégradés dans les décharges.
Nous nous efforçons d'assurer l'élimination appropriée de tous les déchets de manière sûre et respectueuse de l'environnement. Pour ce faire, nous nous sommes associés à des usines de traitement des déchets et de recyclage pour prendre en charge les déchets et les matières recyclables générés à la fois dans les bureaux et dans les entrepôts. Cela inclut, sans s'y limiter, 15 tonnes de carton et 5 tonnes de papier chaque année. Pour améliorer nos habitudes de recyclage au niveau individuel, nous avons placé des bacs de recyclage à flux unique dans les bureaux et la cafétéria.
Edmund Optics s'efforce non seulement de respecter, mais aussi de dépasser, toutes les réglementations et lois environnementales applicables dans les pays où nous sommes présents, et la conformité RoHS en fait partie. L’actualisation de la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ou « RoHS 2 » a été adoptée le 8 juin 2011 et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2011, établissant ainsi ses dates d'entrée en vigueur. Elle abroge la directive initiale RoHS, qui réglementait les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) depuis juin 2006. Le 22 juillet 2019, la liste des produits chimiques dangereux est passée à 10, la révision étant communément appelée RoHS 3.
La directive RoHS réglemente l'utilisation de dix substances dangereuses (plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent, polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE), phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), phtalate de butylbenzyle (BBP), phtalate de dibutyle (DBP) et phtalate de diisobutyle (DIBP)) dans les produits électriques et électroniques et en limite la vente sur le marché de l'Union européenne.
La directive RoHS, dans le cadre de la refonte, comprend désormais une directive sur le marquage CE. Cela signifie que si un produit, un dispositif ou un équipement électrique/électronique porte la marque CE, il est également conforme à la directive RoHS. L'impact de la directive RoHS est visible dans le monde entier. La plupart des fabricants, importateurs et exportateurs de produits, ainsi que les consommateurs, exigent que les produits qu'ils achètent soient conformes à cette directive ou bénéficient d'une exemption qui permet la vente du produit sur le marché de l'UE.
Que se passe-t-il si mon produit contient l'une de ces six matières dangereuses ?
Un produit qui dépasse les niveaux maximums autorisés par la directive ne peut être vendu dans l'Union européenne après le 1er juillet 2006. N'oubliez pas que de nombreux autres pays ont développé leur propre version de la directive RoHS et d'autres initiatives visant à restreindre les substances qui peuvent être dangereuses.
Les produits que j'achète chez Edmund Optics sont-ils conformes à la directive RoHS ?
En tant que fabricant et fournisseur d'une gamme variée de produits, Edmund Optics revoit continuellement son offre de produits avec les concepteurs de produits et les fournisseurs afin d'améliorer nos lignes de produits et de répondre aux exigences RoHS chaque fois que cela est possible. En raison de la nature complexe de l'optique, de nombreux composants optiques doivent inclure l'utilisation de substances à usage restreint pour maintenir l'indice de réfraction effectif, la dispersion partielle et la transmission des UV pour diverses applications techniques. Ces produits qui contiennent ces substances utilisent des exemptions, qui sont révisées régulièrement par l'organisme de réglementation approprié. Nous pouvons constater qu'une exemption n'a pas été renouvelée ou qu'elle a expiré. Nous ferons tout notre possible pour que le site web et toute la documentation soient mis à jour dès que possible si cela devait se produire.
Quels sont les changements intervenus avec RoHS 2 qui ont un impact sur les lignes de produits d'Edmund Optics ?
Èchéance des exemptions : Les exemptions utilisées pour certains de nos produits arrivent maintenant à échéance. Ces exemptions peuvent être renouvelées par la Commission européenne au plus tôt 6 mois avant leur échéance.
Marque CE : Requis pour les produits électroniques qu'Edmund Optics importera directement dans l'Union européenne. Cela n'a pas d'incidence sur nos matériaux et produits optiques qui ne sont pas considérés comme de l'électronique. Si un article que vous souhaitez acheter n'est pas conforme à la directive RoHS, veuillez contacter l'un de nos spécialistes du support produit qui pourra vous aider à obtenir un produit conforme à la directive RoHS pour les besoins de votre application. Pour connaître le statut actuel de numéros de stock spécifiques et imprimer un certificat pour les numéros de stock conformes, utilisez notre outil de recherche RoHS.
Un autre règlement que nous travaillons continuellement à respecter est le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). REACH vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques que présentent les substances chimiques. Comme la liste des produits chimiques est mise à jour plusieurs fois par an, Edmund Optics tient à jour une base de données afin de travailler en permanence pour respecter cette réglementation.
Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de développement durable, veuillez consulter notre page Développement durable.
Edmund Optics accorde une grande importance au bénévolat. C'est pourquoi tous les employés à temps plein bénéficient d'un jour de congé payé par an pour faire du bénévolat auprès d'une organisation caritative ou à but non lucratif de leur choix. Parmi les organisations auprès desquelles les employés se sont portés volontaires, citons la Surfrider Foundation, le Newton Creek Watershed, Sustainable Haddonfield, GMO Free NJ, et bien d'autres encore.
Edmund Optics Barrington organise chaque année la journée « Take Your Child to Work », au cours de laquelle les employés emmènent leurs enfants au travail pour une journée de plaisir. Les enfants ont l'occasion d'explorer l'optique avec les membres de l'entreprise et de réaliser des expériences ensemble. À la fin de la journée, tout le monde se réunit pour commémorer cette journée en plantant un arbre qui poussera pendant des années.
Chaque mois, Edmund Optics s'associe à une organisation caritative à laquelle les employés peuvent faire un don. Le montant collecté par les employés est égalé par l'entreprise, puis reversé à l'organisation caritative concernée. Certaines organisations caritatives avec lesquelles Edmund Optics s'est associé ont un objectif environnemental.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®