Nettoyage des optiques
Edmund Optics Inc.

Nettoyage des optiques

Nettoyage des optiques

Après l'achat d'un composant optique, un entretien approprié permet de maintenir sa qualité et de prolonger sa durée de vie utile. Le choix des pruduits de nettoyage et l'utilisation des méthodes appropriées sont aussi importants que le nettoyage du composant lui-même. De mauvaises pratiques de nettoyage peuvent endommager les surfaces polies ou les traitements spécialisés qui ont été utilisés sur les optiques comme les lentilles, les miroirs, les filtres ou les grilles, ce qui dégrade les performances dans presque toutes les applications. Bien qu'il n'existe pas de méthode de nettoyage universellement correcte, voici quelques conseils pour commencer. Pour les optiques, matériaux, revêtements ou applications spécialisés, veuillez nous contacter pour obtenir des recommandations. Faites également attention à vos vêtements et à votre environnement lorsque vous nettoyez des optiques ; les chemises avec des fermetures éclair et des boutons peuvent rayer vos optiques, de même que les environnements sales ou poussiéreux ne sont pas bien adaptés aux applications optiques.

PRODUITS DE NETTOYAGE

Il existe une variété de produits et de méthodes de nettoyage à utiliser en fonction du type d'optique à nettoyer et de la nature des soins nécessaires, allant de l'élimination de la poussière aux taches sur la surface. Des produits tels que les outils de ramassage, les pinces, les gants, l'air comprimé, les cotons-tiges, les tissus pour lentilles, les nettoyeurs de lentilles, l'alcool isopropylique de haute pureté, l’acétone de haute pureté et l'eau déionisée peuvent être utilisés pour assurer une longue durée de vie au produit. Chaque type de produit de nettoyage a ses propres avantages : Les outils de ramassage et les pinces sont utiles pour maintenir les optiques en place pendant le nettoyage. Les gants constituent une barrière protectrice pour les optiques contre l'humidité ou les graisses sur vos mains. L'air comprimé élimine efficacement la poussière de surface sans entrer en contact direct avec le traitement d'une optique. Les cotons-tiges et les tissus pour lentilles offrent un moyen efficace d'essuyer la saleté sans rayer une optique, et les nettoyeurs pour lentilles, l'alcool isopropylique, l'acétone et l'eau déionisée nettoient chacun une optique en toute sécurité.

Un point important à souligner est que vous ne devez JAMAIS nettoyer les optiques en plastique ou les optiques dans les boîtiers en plastique avec de l'acétone car cela endommagerait le plastique. Par conséquent, si vous avez une optique en plastique, vous devez utiliser de l'air comprimé, de l'alcool ou de l'eau déionisée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'optique dont vous disposez ou de la réactivité de votre substrat ou traitement optique, l'utilisation d'eau déionisée et d'un peu de savon à vaisselle est le moyen le plus sûr de s'assurer que l'optique n'est pas endommagée par des produits chimiques agressifs.

Méthodes de nettoyage les plus courantes

Lentilles

Nettoyage des lentilles

La poussière est le contaminant le plus courant et peut généralement être éliminée à l'aide d'air comprimé. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, tenez la lentille dans le tissu pour lentilles et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique, d'acétone ou de solution de nettoyage de la lentille. Tournez lentement la lentille tout en appliquant une pression au centre et en travaillant vers l'extérieur, afin d'enlever la saleté de la lentille au lieu de la redistribuer à la surface. Les empreintes digitales sur une lentille revêtue doivent être nettoyées dès que possible pour éviter de tacher ou d'endommager l'optique. Les plus grosses particules de saleté doivent cependant être enlevées à l'aide d'une soufflante sans poussière avant d'essayer de nettoyer l'optique avec du tissu pour lentilles. Les particules plus grosses piégées sous le tissu rayeront la surface que vous essayez de nettoyer. Si la lentille est encore sale - par exemple, si la graisse vient d'être redistribuée et n'a pas été nettoyée de l'optique - alors une solution de savon doux peut être utilisée pour laver doucement la lentille. Répétez la procédure avec de l'alcool isopropylique ou de l'acétone pour éliminer les traces et les résidus de savon.

Miroirs

Nettoyage des miroirs

Après avoir éliminé la saleté et la poussière avec de l'air comprimé, les empreintes digitales ou autres contaminants sur les miroirs peuvent être enlevés en essuyant la surface lentement à l’aide d’un tissu pour lentilles imprégné d'alcool isopropylique ou d'acétone. S'il est fait correctement, le solvant s'évaporera uniformément sans laisser de traces ou de taches. Les traitements métalliques nus sont sensibles et ne peuvent être nettoyés de cette manière. La saleté et les empreintes digitales endommageront de manière permanente un miroir à traitement métallique nu ; il convient donc de prendre des mesures préventives pour prolonger la durée de vie du traitement.

Filtres

Les Filtres peuvent être nettoyés selon les mêmes méthodes que les lentilles ou les miroirs. La méthode préférée consiste à utiliser de l'air comprimé ou une soufflante pour éliminer la poussière. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, l'utilisation d'un coton-tige ou d'un tissu pour lentilles saturé d'alcool isopropylique, d'acétone ou d'une solution de nettoyage pour lentilles sera également efficace.

Réseaux optiques

En raison de la construction des réseaux de diffraction, la seule méthode de nettoyage recommandée est d'utiliser de l'air comprimé ou une soufflante pour éliminer la poussière de surface. Évitez les méthodes qui nécessitent un contact direct avec la surface du réseau. Le nettoyage par ultrasons ne doit pas être utilisé car il peut séparer la surface du réseau du substrat en verre.

Remarque : Les mêmes précautions que celles prises avec les réseaux doivent être appliquées aux polariseurs à grille métallique afin de garantir une longue durée de vie du produit.

Composants micro-optiques

Nettoyage des composants micro-optiques

Les composants micro-optiques peuvent également être nettoyées à l'aide d'alcool isopropylique ou d'acétone, mais en raison de leur taille extrêmement petite, elles nécessitent une manipulation et un entretien particuliers. Par exemple, les micro-lentilles sont généralement des lentilles de moins de 3 mm de diamètre. Des pinces délicates, telles que des pincettes en plastique et en bambou anti-rayure, peuvent être utilisées pour tenir solidement une micro-optique par son bord. Il est également possible d’utiliser un outil de saisi sous vide.

6 conseils pour manipuler la plupart des optiques afin de les maintenir en bon état :

  1. Portez toujours des gants ou des doigtiers. La graisse sur le bout des doigts peut parfois endommager le traitement des optiques, et si une empreinte digitale est laissée sur une surface optique pendant une longue période, elle peut devenir une tache permanente.
  2. Manipulez toujours les optiques par les bords. Ne touchez jamais la surface optique du bout des doigts, même si vous portez des gants.
  3. Ne manipulez jamais les optiques avec des outils métalliques. Réduisez les risques de dommages en utilisant des outils en bois, en bambou ou en plastique pour manipuler les optiques. Les stylos aspirants sont pratiques pour les petites optiques.
  4. Placez une optique toujours sur une surface propre et douce, surtout si la surface optique est convexe. Le placement sur un dessus de table dur ou sale peut provoquer des rayures sur la surface optique.
  5. Pour ranger les optiques, enveloppez-les individuellement dans du tissu pour lentilles propre et non pelucheux et placez-les dans un environnement peu humide. Ne rangez jamais des optiques non emballées ensemble dans une boîte ou un sac, car le contact entre les optiques peut les endommager. Ne stockez jamais les optiques avec des articles plus lourds sur le dessus.
  6. Ne soufflez jamais sur l'optique. Il est également recommandé de ne pas mâcher de chewing-gum ou de parler pendant la manipulation des optiques afin d'éviter la contamination par la salive. Les particules de salive tachent souvent la surface.
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer