Produit ajouté au panier

QUE SONT
LES SCIENCES DE LA VIE ET
L'ANALYSE DES PARTICULES ?

 

Diagnostic médical et détection

lightbulb  

Microscopie à fond clair et à fond noir

beaker  

Microscopie à fluorescence, confocale et DIC

 

Analyse des particules par cytométrie en flux

Les applications dans les secteurs de la médecine, des sciences de la vie et de la biotechnologie nécessitent souvent l'intégration de systèmes d'imagerie microscopique avec des instruments d'analyse pour analyser des échantillons de tissus ou de cellules, à des échelles incroyablement petites, pour des propriétés telles que la forme, la taille ou la confluence. En plus des dispositifs médicaux analytiques, ces composants optiques et d'imagerie se trouvent également à l'intérieur des dispositifs d'analyse des particules. L'un de ces dispositifs est un cytomètre en flux qui utilise la directivité de la dispersion de la lumière et, parfois, plusieurs lasers de différentes longueurs d'onde avec des miroirs dichroïques et d'autres filtres pour détecter les propriétés physiques et chimiques des particules qui s'écoulent dans une chambre d'échantillonnage fluidique. La cytométrie en flux est utilisée dans l'industrie des sciences de la vie pour le comptage et le tri des cellules, mais aussi dans les industries non organiques qui doivent quantifier le nombre de particules fines dans une boue, comme les particules de dioxyde de titane (TiO2) dans la peinture.

Pourquoi les sciences de la vie et l'analyse des particules ?

Les progrès de la technologie optique permettent de mettre au point de nouvelles techniques de détection et de traitement rapide de nombreuses maladies comme le COVID-19, ce qui peut réduire le taux de transmission et de mortalité. La détection précoce d'autres maladies comme le cancer, qui consiste en une mutation rapide de cellules anormales capables de se diviser, de se développer et de se propager de manière incontrôlée dans le corps en peu de temps, est essentielle au traitement rapide des patients et à leur survie.

Cancer Survivors by State

Les optiques pour les sciences de la vie et l'analyse des particules

Les systèmes d'imagerie pour les applications des sciences de la vie ne sont pas toujours visibles ; les équipements de diagnostic complexes sont composés de composants comprenant des objectifs et des lentilles de microscope, des filtres, des polariseurs, des lasers, des caméras, etc. Les techniques de microscopie, telles que la microscopie à fond clair et à fond noir, la fluorescence et la microscopie à contraste d'interférence différentiel (CID), sont utilisées pour analyser une variété de détails sur les échantillons et pour effectuer de nombreuses autres procédures médicales ou diagnostiques avancées.

Edmund Optics (EO) est un fabricant de composants optiques et photoniques de première qualité qui dispose de plus de 78 ans d'expérience dans la conception, le test et la fabrication de composants optiques. En outre, EO propose une large sélection de produits polyvalents et prêts à l'emploi, qui sont continuellement mis à jour pour répondre aux défis actuels et pertinents des systèmes autonomes. Renseignez-vous sur Edmund Optics et nos optiques d’imagerie et capacités de fabrication de classe mondiale.

LES SOLUTIONS D’EDMUND OPTICS POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET L'ANALYSE DES PARTICULES

LES SOLUTIONS D’EDMUND OPTICS POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET L'ANALYSE DES PARTICULES

INFORMATIONS TECHNIQUES ET OUTILS

Vidéos

Vidéos apportant d'excellents conseils et offrant des présentations basées sur des applications utilisant nos produits.

Introduction to Advanced Diagnostics

Introduction au diagnostic avancé

 

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

11 Best Practices for
Better Imaging

Lire   

6 Fundamental Parameters of an Imaging System

Lire   

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Lire   

Électronique d’imagerie 101 : Comprendre les capteurs de caméra pour les applications de vision industrielle
Lire   

Électronique d’imagerie 101 : Bases de paramétrage d'une caméra numérique pour de meilleurs résultats d'imagerie
Lire   

Diffraction Limit


Lire   

Fluorescence Microscopy: In-Line Illumination with Imaging Filters

Lire   

Fluorophores and Optical Filters for Fluorescence Microscopy

Lire   

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope
Lire   

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Lire   

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Lire   

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Lire  

Optical Microscopy Application: Fluorescence

Lire  

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Lire  

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Lire  

Understanding Infinity Corrected Objective Resolving Power and Magnification
Lire  

Understanding Microscopes and Objectives
Lire  

Articles techniques

Liens vers d’autres articles techniques, parutions dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics et contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

"Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

Lire  

"Lens Selection Guide, Part 2" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

Lire  

"Vision Systems for 3D Measurement Require Care to Ensure Alignment" by Jessica Gehlhar - Industrial Photonics
Lire  

"Miniaturization, Increased Resolution Drive Microscopy’s Future" by Nirantha Balagopal - BioPhotonics
Lire  

"How To Maximise The Performance Of An Imaging System" by Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica

Lire  

"Portable Microscopy/Optics Innovations: High-performance, low-profile microscopy" by Stephan Briggs and Cory Boone - BioOptics World
Lire  

"Get the Picture! Easily incorporate microscopic imaging into small-scale applications" by Stephan Briggs - Optik & Photonik

Lire  

"MICROSCOPY: Off-the-shelf components enable a new generation of confocal microscopy" by Matthew S. Muller and Stephan Briggs - Laser Focus World
Lire  

"Vision Helps Reshape Microscopy, Biomedical Imaging Convergence" by Winn Hardin - Machine Vision Online
Lire  

"Advantages of High OD Filters to Microscopy" by Paul Gelsinger-Austin - Spectroscopy

Lire  

Références

1American Cancer Society. Cancer Treatment & Survivorship Facts & Figures 2019-2021. Atlanta: American Cancer Society; 2019.

Vous travaillez sur l'optique pour un système utilisé dans
les sciences de la vie ou l’analyse des particules ?

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer