High Reflectivity Mirrors for Laser Applications

WEBINAIRE À LA DEMANDE

Miroirs à réflectivité élevée pour applications laser

Le groupe d'experts en optique laser d’Edmund Optics discute des raisons pour lesquelles la norme de l'industrie qui consiste à mesurer la transmission pour en déduire la réflectivité des miroirs laser à réflectivité élevée ne nous dit pas tout.

Se prémunir contre les pertes de transmission et les dommages induits par le laser !

Regardez notre webinaire* gratuit de 45 minutes présenté par le groupe d'experts d’Edmund Optics en optique laser. Nous vous dirons pourquoi la norme de l'industrie qui consiste à mesurer la transmission pour en déduire la réflectivité des miroirs laser à réflectivité élevée ne nous dit pas tout. La réflectivité peut paraître simple mais sa valeur est en réalité difficile à calculer.

Ce webinaire permettra aux participants d’en savoir plus sur :

  • l’importance des miroirs à réflectivité élevée pour les applications laser
  • la raison pour laquelle la méthode standard du secteur consistant à mesurer la transmission pour en déduire la réflectivité ne reflète pas entièrement la réalité
  • la véritable méthode de vérification des performances des miroirs à haute réflectivité et d’estimation des performances en conditions réelles

* : en anglais

Chris Cook

Chris Cook est ingénieur dans nos bureaux à Barrington dans le New Jersey (USA). Il est spécialisé dans la conception et la fabrication de nouvelles plateformes de traitement optiques, ainsi que dans le développement de systèmes de production haute précision à grande flexibilité et à seuil de dommage laser élevé, à faibles contraintes et à très grande rapidité d’exécution. Il a notamment travaillé pendant plus de 10 ans au sein du groupe d’électronique quantique du laboratoire Lincoln du MIT où il a développé des traitements pour lasers à composants solides et à semi-conducteurs avancés, ainsi que des microsystèmes opto-électro-mécaniques (MOEMS). Il a continué à développer des MOEMS en tant que directeur du développement de traitements au sein de AXSUN Technologies, où on lui a attribué le développement de techniques de traitement à tension contrôlée in situ et l’intégration de processus à la production de contrôleurs de canaux de télécommunication et de lasers TCO (source étendue). Il a obtenu son diplôme de master en ingénierie électro-optique à l’Université Tufts et sa licence en physique à l’Université d’État de Sonoma.

Tony Karam

Tony Karam est chef de projet en optique laser au bureau d'Edmund Optics à Barrington, NJ, USA, où il a travaillé au développement et à la commercialisation d'éléments et de composants optiques pour les applications laser. Tony a obtenu son doctorat en chimie, en spectroscopie ultrarapide et en nanotechnologie à l’Université d’État de Louisiane. Après l’obtention de son diplôme, il a intégré l’Institut de Technologie de Californie en tant qu’étudiant postdoctoral (postdoctoral scholar) au sein du centre des sciences et technologies ultrarapides (Center for Ultrafast Science and Technology) sous la supervision du lauréat du prix Nobel, Ahmed Zewail. Au sein de Caltech, son rôle était de développer la diffraction et la microscopie électronique ultrarapide pour l’étude de la dynamique de réseau, la mobilité atomique en corrélation et la transformation structurelle dans les matériaux infiniment petits et les nanofilms. Il est l’auteur de plus de 40 publications dans les domaines des lasers ultrarapides, de la science des matériaux et de la photonique.

Ian Stevenson

Ian Stevenson est ingénieur en chef, il travaille dans nos bureaux à Barrington dans le New Jersey, États-Unis. Ian est en charge de la définition et de l’acquisition de technologies de métrologie ultra-moderne pour les traitements laser haute performance, tels que la spectroscopie à cavité optique (CRDS) pour des mesures de perte ultrafaible et la spectroscopie photothermique pour la détection de niveaux d’absorption très faibles dans des substrats et films fins. Il a également développé une gamme complète de traitements miroités métalliques qui sont actuellement en production. Ian a obtenu sa licence en physique avec mention à l’université d’Édimbourg, en Écosse, et a suivi un cours sur les filtres optiques à film fin dispensé par Angus Macleod.

Stefaan Vandendriessche

Stefaan Vandendriessche est chef de produit Laser Optics au bureau d'Edmund Optics à Barrington, NJ, États-Unis, où il dirige la ligne de produits Laser Optics. Stefaan développe la gamme d'optique laser et définit les technologies afin d’assurer que les produits disponibles répondent aux besoins de nos clients et des applications avancées du secteur. Il a obtenu son doctorat en optique non linéaire et magnétique, son master en chimie et sa licence en biochimie à l’Université de Louvain, en Belgique.

 

Inscrivez-vous

 

Additional Resources

Application Notes

Technical information and application examples including theoretical explanations, equations, graphical illustrations, and much more.

Effects of Laser Mirror Surface Flatness
Read  

Highly Reflective Coatings
Read  

Metrology for Laser Optics
Read  

Understanding and Specifying LIDT of Laser Components
Read  

Related Pages

Additional webpages that describe related products, capabilities, or concepts.

High Reflectivity Mirrors for Laser Applications
Go  

Calculators

Technical calculators based on commonly used and referenced equations in the Optics, Imaging and Photonics industries.

Laser Induced Damage Threshold Scaling
Go  

Videos

Informative corporate or instructional videos ranging from simple tips to application-based demonstrations of product advantages.

Laser Optics Lab
Watch  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer