Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Resources / Ressources Vidéos

Ressources Vidéos

Danfoss: Edmund Optics Case Studies

Monitoring and regulating air pollution is an essential step towards creating a cleaner environment. Danfoss IXA, a high-tech company based in Denmark, is developing a device called MES 1001, a marine emission sensor based on ultraviolet absorption spectroscopy which monitors the NO, NO2, SO2 and NH3 emissions produced by cargo ships to ensure that they are complying with all environmental regulations. The optical sensor is placed inside the exhaust system of ships, so the involved optics will be exposed to extreme conditions and must be able to withstand temperatures up to 500°C and very high pressures simultaneously

Sphères, asphères, prismes, objectifs d'imagerie, assemblées et mécaniques ne sont qu'un échantillon de notre savoir-faire.

Inscrivez-vous pour profiter de paiements rapides, voir l'historique des commandes Internet, créer et partager des listes de souhaits, accéder à du contenu exclusif, et bien plus encore!

Informations techniques et exemples d'applications y compris  des explications théoriques, des conseils pratiques, des équations, des illustrations graphiques et des animations.

Les ingénieurs d'Edmund Optics vous offrent toujours la meilleure solution pour votre application. N'importe s'il s'agit d'un produit standard ou d'une conception personnalisée, EO a la connaissance en industrie ainsi que les connaissances techniques pour répondre à vos besoins.

Notre service clientèle est prêt à vous aider.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×