La qualité d'image d'un objectif télécentrique associée à la souplesse d'une lentille liquide

 

Une lentille liquide intégrée dans un objectif télécentrique pour un autofocus rapide

 

Un système qui supprime l'erreur de parallaxe lors des changements de distance de travail

 

Une télécentricité maintenue sur toute la gammee de distance de travail

 

Idéaux pour les applications de jaugeage, de mesure et de positionnement

Les objectifs télécentriques à lentille liquide fournissent des mesures rapides, précises et exactes. Ils facilitent et améliorent le rendement des systèmes d'inspection. Les objectifs télécentriques conventionnels offrent une distance de travail fixe et ne peuvent pas s'adapter aux différentes distances de travail. Pour inspecter des objets en profondeur avec un objectif télécentrique conventionnel, il faut soit repositionner l'objet ou bien utiliser un nouvel objectif télécentrique doté d'une distance de travail différente. Cette contrainte induit des retards dans la mesure et réduit le rendement. En revanche, quelques millisecondes suffisent aux objectifs télécentriques à lentille liquide pour surmonter ces contraintes de vitesse en se refocalisant sur différentes distances de travail. L'animation ci-dessous (Figure 1) montre comment un objectif télécentrique à lentille liquide peut être utilisé pour inspecter des circuits intégrés en ajustant rapidement la distance de travail et en refocalisant sur les différentes broches.

Applications de vision industrielle

Ils augmentent le rendement d'inspection de produits dans les applications de vision industrielle. Un objectif d'imagerie conventionnel nécessite une refocalisation mécanique pour des objets de tailles différentes, ce qui induit un retard et limite la cadence d'inspection. Par contre, pour les objectifs télécentrqiues à lentille liquide, quelques millisecondes suffisent pour se refocaliser sur différentes distances de travail.

A Liquid Lens Telecentric Lens can compensate for changing working distances quickly in a machine vision system.
Figure 1: Un objectif télécentrique à lentille liquide peut compenser rapidement les variations de distances de travail dans un système de vision industrielle. Les figures 1a et 1b (ci-dessus) montrent que le contraste et la netteté sont identiques pour les deux rangées de broches.

Avantages de la télécentricité et des lentilles liquides

Télécentricité

Le champ de vision angulaire des objectifs conventionnels conduit à une diminution du grossissement lorsque la distance entre l'objet et la lentille augmente, ce qui entraîne une erreur de parallaxe ou de perspective. Ceci se traduit par une diminution de la précision : le changement de grossissement fait varier la mesure observée par système d'imagerie en cas de déplacement de l'objet, même si ce dernier reste dans la profondeur de champ de l'objectif. Les objectifs télécentriques éliminent toute erreur de parallaxe grâce à un champ de vision constant et non angulaire. Ils ne présentent donc aucun changement de grossissement selon la profondeur. Ceci est illustré dans la figure 2, qui compare les images de deux cubes différents à différentes distances de travail en utilisant soit un objectif télécentrique ou un objectif à focale fixe conventionnel.

The Angular Field of View of the Fixed Focal Length Lens translates to Parallax Error in the Image and causes the two Cubes to appear to be different sizes
Figure 2: Une erreur de parallaxe est induite par le champ de vision angulaire de l'objectif à focale fixe ; les deux cubes semblent être de tailles différentes.

Cependant, les objectifs télécentriques sont optimisés pour une distance de travail spécifique. L’intégration d’une lentille liquide permet à un objectif de pallier les changements de distances de travail, tout en conservant la télécentricité et la qualité d’image sur toute la gamme de distance de travail.

Avantages de la Télécentricité

Pour en savoir plus sur la télécentricité, veuillez lire notre note d’application sur les avantages de la télécentricité.


Lentilles liquides

Les lentilles liquides sont de petites cellules contenant un liquide de qualité optique. Ce liquide peut changer de forme lorsqu’un courant ou une tension est appliqué aux bornes de la cellule, ce qui provoque le changement de la distance focale et de la distance de travail de l’objectif. Les lentilles liquides sont une solution parfaite pour les applications d’imagerie qui nécessitent une refocalisation rapide, d’une capacité de rendement élevée et d’une certaine adaptation à des changements de distances de travail.

Illustration de la lentille accordable-focalisable électriquement dans un objectif télécentrique à lentille liquide
Figure 3: Illustration de la lentille accordable-focalisable électriquement dans un objectif télécentrique à lentille liquide

Objectifs télécentriques à lentille liquide chez Edmund Optics®

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ d’Edmund Optics® disposent d'une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide tout en maintenant la télécentricité sur toute la gamme de distances de travail. Ils combinent parfaitement les performances établies de nos objectifs télécentriques TECHSPEC® à la flexibilité d’une lentille liquide.

En savoir plus

FAQs

FAQ  Quels sont les grossissements primaires disponibles pour les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ d’Edmund Optics® ?
Edmund Optics® propose des Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide avec des grossissements primaires (PMAG) de 0,15X, 0,24X, 0,37X et 0,75X. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la page de la gamme de produits.
FAQ  Est-ce qu’Edmund Optics® peut fabriquer des objectifs télécentriques à lentille liquide personnalisés ?

Oui, nous pouvons fabriquer des objectifs télécentriques à lentille liquide personnalisés, adaptés à votre application spécifique. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos ingénieurs du service technique.

FAQ  Est-ce que je peux intégrer une lentille liquide dans un autre type d’objectif, par exemple un objectif à distance focale fixe ?

Oui, nous pouvons intégrer des lentilles liquides dans d’autres types d’objectifs en tant demande personnalisée. Nous proposons également les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx, modulaires qui vous permettent d’intégrer des accessoires interchangeables, notamment des lentilles liquides, des ouvertures fixes et des porte-filtres internes.

FAQ  Comment monter des Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL ?
Nous proposons deux équerres de montage de diamètre interne de 30 mm avec une distance entre l'axe central et la base de la monture de 1.75” ou 2.25”. Ces deux brides se trouvent sur la page de notre gamme de produits.

Ressources Techniques

Notes d’application  

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Telecentric Design Topics
Lire  

Distortion and the Telecentricity Specification
Lire  

Liquid Lenses in Imaging
Lire  

Vidéos

Vidéos promotionnelles informatives ou instructives qui vont de simples conseils à des démonstrations de produits se basant sur des exemples d'applications.

Understanding Liquid Lens Technology
Regarder  

Pages correspondantes

Liens vers d’autres articles techniques rédigés par Edmund Optics® apparaissant dans des publications industrielles ou mettant en avant les contributions de l’équipe d’ingénierie et de la gestion d’EO.

Large Field of View Telecentric Lenses
Lesen  

Capacités

Liens vers d’autres articles techniques apparaissant dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics® ou présentant les contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

"Telecentricity Meets Flexibility"
Lesen  

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer