Utilisation d'un éclairage structuré
Edmund Optics Inc.

Utilisation d'un éclairage structuré

Cette note correspond à la Section 11.3 du Guide de Ressources en Imagerie

L'éclairage est un composant essentiel de tout système de vision industrielle, et peut souvent faire la différence entre un bon système d'imagerie et un d’excellente qualité. Il ne faut pas seulement prendre en compte la position de l’éclairage et la longueur d’onde mais aussi le fait que certains systèmes nécessitent un éclairage structuré pour optimiser leur performance.

L'éclairage structuré utilise des motifs lumineux spécifiques pour déterminer la forme géométrique et la profondeur des objets. Un système 3D efficace peut être construit en éclairant des objets avec différents motifs, tels que des grilles, des points ou des lignes, tout en minimisant le coût, les composants et la complexité du système.

Étant donné qu’un système bien calibré augmente la précision de la mesure, il est important de comprendre que l’éclairage structuré n’est pas universel, et donc que certaines structures devraient être utilisées pour obtenir certaines mesures. Par exemple, un motif de quadrillage à points peut suffire pour inspecter quelques points sur un objet, tandis qu’un motif en forme de ligne ou de lignes multiples, est nécessaire pour mesurer le profil tridimensionnel d’un objet.

Le tableau ci-dessous présente des motifs d'éclairage structuré courants et leurs applications idéales.

Motifs courants d'éclairage structuré
Éclairage structuréMode de déterminationBut de l’application
Principe de triangulation
Principe de triangulation
Principe de triangulation Détermine les dimensions de la plupart des objets lors du balayage de l'objet
Basé sur l'ombre et la triangulation
Mesure des ombres et triangulation
Mesure des ombres et triangulation Détermine les dimensions des objets réfractifs lors du balayage de l'objet
Mesure de la distorsion
Mesure de la distorsion
Mesure de la distorsion Détermine la profondeur en plusieurs points discrets avec une seule exposition
Ressources recommandées
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer