Glossaire

Aberration

Déviation de la perfection dans un système optique qui résulte d'une courbure imparfaite des rayons pour former une image. Les aberrations sont inhérentes à tous les systèmes optiques. L'aberration chromatique, l'aberration sphérique, le coma, l'astigmatisme, la courbure de champ et la distorsion sont les aberrations les plus couramment cités.

Absorption (optique)

Énergie lumineuse perdue par transformation à une autre forme, telle que la chaleur, lors du passage à travers un matériau.

Alignement

L'alignement du faisceau d'un laser est une spécification mécanique qui mesure le degré de coïncidence de l'axe optique avec l'axe mécanique du laser (généralement exprimé sous forme d'angle). Il est souvent essentiel de connaître l'alignement de la sortie du faisceau sur le boîtier mécanique d'un laser pour les applications d'alignement ou de visée.

Analyseur

Filtre polarisant placé sur la lentille de l'objectif dans un système d'imagerie, utilisé en conjonction avec un éclairage polarisé, permettant d'imager uniquement la lumière d'une polarisation particulière.

Angle de réflexion

L'angle formé entre un rayon de lumière et le point d'incidence normal à la surface qu'il quitte.

Apochromatique

Apochromatique

Atténuation

La perte de puissance optique moyenne, généralement exprimée en décibels (dB) par unité de distance.

Axicon

Prisme conique, défini par ses angles alpha et apex, qui focalise une source lumineuse sur une ligne constituée de plusieurs points le long de l'axe optique. Un faisceau généré par un axicon traverse l'axe optique et forme un anneau dont le diamètre augmente en fonction de la distance tout en maintenant une épaisseur d'anneau constante.

Sphères, asphères, prismes, objectifs d'imagerie, assemblées et mécaniques ne sont qu'un échantillon de notre savoir-faire.

Les ingénieurs d'Edmund Optics vous offrent toujours la meilleure solution pour votre application. N'importe s'il s'agit d'un produit standard ou d'une conception personnalisée, EO a la connaissance en industrie ainsi que les connaissances techniques pour répondre à vos besoins.

Plus de 15 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie offrent un excellent support local et un service de toute première qualité.

Notre service clientèle est prêt à vous aider.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer


×