Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
L’OPTIQUE PERMET DES DIAGNOSTICS AVANCÉS
YEUX
 

YEUX

Avancées en Optique et dans le Diagnostic de l’Oeil

L’œil est l’un des organes les plus puissants du corps humain. Les problèmes de santé, tels que la cécité, les maladies génériques sous-jacentes ou la rétinopathie diabétique, sont détectés et traités grâce à des technologies médicales nouvelles et actualisées, en raison de l’évolution apportée aux systèmes de niveau de recherche optique et des appareils de soins portatifs. Les lentilles asphériques et les lentilles achromatiques d’Edmund Optics® sont souvent utilisées dans les appareils optiques pour représenter l’oeil mais aussi toutes ses cellules, épaisseurs et tous ses nerfs. La correction de l’aberration sphérique des lentilles asphériques leur permet d’obtenir des images de très haute qualité sur les structures fines de l’oeil, tandis que la correction colorée des lentilles achromatiques leur permet de parvenir à une haute performance lorsqu’elles sont utilisées sur des sources d’éclairage à large bande. Nos traitements anti-reflet à large bande possèdent de larges bandes de transmission leur permettant d’englober différentes LED ou sources laser dans les gammes de longueurs d’onde UV, visibles et proches infrarouges. Des traitements antireflet peuvent également être appliqués sur chacune de nos optiques pour garantir une imagerie multimodale.

Voir les Produits

Maladies de l’Oeil

Les maladies courantes de l’oeil détectées par une technologie de diagnostic avancée sont répertoriées ci-dessous. Ces maladies surviennent pour toute une multitude de raisons telles que l’âge ou un traumatisme contondant, mais peuvent plus facilement être détectées et traitées du fait d’avancées du secteur en matière d’optique, lesquelles proposent le moyen de mettre à jour la technologie et le matériel médicaux pour une utilisation rapide, portative et simplifiée.

Rétinopathie diabétique

Les dommages causés à la rétineUne fine couche qui réside à l’arrière de l’oeil et contient des cellules sensibles à la lumière. Ces cellules déclenchent une impulsion nerveuse qui se transmet du nerf optique au cerveau et forme une image visuelle que nous traitons comme la vue. Les cellules sensibles à la lumière sont connues comme des photorécepteurs. par le diabète mène souvent à la cécité. Aux USA, la maladie mène dans 12% de tous les nouveaux cas à la cécité et affecte environ 80% des personnes souffrant de diabète pendant une période prolongée.

DMLA

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est un problème de santé qui cause des troubles de la vision voire aucune vision dans le champ central de la vision. Ce problème est causé par une détérioration des photorécepteursUn type de neurone que l’on trouve dans la rétine et qui convertit la lumière en signaux que notre cerveau traite comme une image. Il existe deux types de cellules photoréceptrices connues sous le nom de tiges et de cônes, qui fonctionnent en tandem pour former les images que nous voyons. dans la macula de la rétine et bien qu’il ne mène que rarement à une cécité totale, la DMLA réduit grandement, voire complètement, la capacité à voir clairement des objets ou des gens.

Glaucome

La maladie de l’oeil qui cause des dommages sur le nerf optiqueLa fibre sensorielle qui transporte les impulsions électriques générées par les photorécepteurs de la rétine jusqu’au cerveau, où ils sont traités. et entraîne la perte de la vision. La perte de la vision est faible et graduelle, ce qui fait que le glaucome est souvent négligé et non traité. Il s’agit de la 2e cause majeure de cécité au monde.

Cataracte

Une opacité de la lentilleDes tissus transparents et souples situés directement à l’arrière de l’iris et de la pupille. Elle aide à focaliser la lumière sur la rétine et fournit 25-35 % de la puissance de focalisation de l’oeil. Une lentille modifie sa forme incurvée pour ajuster sa focalisation. dans l’oeil, résultant en la perte de la vision. Très communément causée par l’âge, elle peut aussi se produire par le biais d’un traumatisme contondant ou d’une mauvaise santé. La cataracte représente la moitié des cas de cécité au monde.
Figure 1 : Diagramme de l’Anatomie de l’Oeil

Techniques de diagnostic de Maladies

Il existe plusieurs techniques de diagnostic avancées, utilisées pour traiter des pathologies et des maladies de l’oeil. De plus en plus de techniques et d’appareils apparaissent en raison des avancées de la technologie optique, augmentant par là-même la précision et l’exactitude du diagnostic de maladies et permettant de mieux comprendre et découvrir comment guérir des maladies incurables.

LASIK

Chirurgie laser de l’oeil visant à corriger la vision humaine. Le LASIK est une chirurgie réfractive qui sert à corriger la myopie et l’astigmatisme à l’aide d’un laser permettant de reformer la cornée de l’oeil, améliorant ainsi l’acuité visuelle.

Ophthamologie

La branche de médecine relative à l’anatomie, l’étude et les maladies de l’œil. L’œil est l’un des indicateurs majeurs permettant le diagnostic de plusieurs maladies sérieuses. En raison de la facilité d’accès et du haut niveau de transmission, l’œil est devenu la référence absolue dans l’imagerie médicale non-invasive, via différentes plateformes et technologies telles que la tomographie par cohérence optique (TCO).

TCO

Une technique d’imagerie médicale puissante qui utilise la lumière pour saisir des images tri-dimensionnelles et de haute résolution à partir de la dispersion optique des tissus biologiques. Les principes se basent sur l'interférométrie simple dans l'infrarouge proche (NIR) pour pénétrer efficacement dans le milieu biologique. Il existe un compromis entre la pénétration profonde et la résolution, mais la TCO est souvent couplée à d’autres technologies pour garantir la précision et les images multi-modèles.

Biométrie / Reconnaissance de la Pupille

L’identification biométrique automatisée qui utilise des algorithmes mathématiques pour identifier et reconnaître l’iris/la pupille d’un individu. Cette forme de reconnaissance biométrique est très fiable, étant donné que les détails de l’œil humain sont complètement uniques, stables sur de longues périodes et peuvent être distingués et reconnus d'une grande distance.

Produits Rattachés

Lentilles Asphériques

Les lentilles asphériques présentent des profils de surface qui ne sont pas sphériques ou cylindriques mais ont un rayon de courbure qui varie radialement du centre de la lentille. Leur avantage le plus notable consiste en leur capacité à corriger l'aberration sphérique et produire des images haute résolution. Les lentilles asphériques sont utilisées dans de nombreuses techniques comme notamment l’OCT, la biométrie et la chirurgie LASIK.

Comparison of Spherical and Aspheric surface profiles
Figure 1 : Comparaison entre les optiques de surface Sphérique et Asphérique
Figure 1: Spherical aberration in a Spherical Lens (left) vs an Aspheric Lens (right)
Figure 2 : L’aberration sphérique dans une Lentille Sphérique (à gauche) par rapport à une Lentille Asphérique (à droite)
Ruggedized Technical Article

Anatomie, avantages et méthodes de fabrication
Lire la suite

Optical Lenses

Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC®
afficher

Optical Lenses

Lentilles Asphériques Hybrides Plastique TECHSPEC®
afficher


Lentilles Achromatiques

Les lentilles achromatiques sont constituées de deux composants optiques accolés et sont conçues pour limiter les effets de l’aberration chromatique et sphérique. Elles sont utilisées dans de nombreux appareils pour diagnostiquer les pathologies de l’oeil, comme les Caméras du fond de l’oeil et les systèmes OCT à large bande qui utilisent tout le spectre de la longueur d’onde.

Polychromatic Imaging using a Plano-Convex Lens versus an Achromatic Lens
Figure 3 : Imagerie Polychromatique utilisant une Lentille Plan-Convexe par rapport à une Lentille Achromatique
Achromats and their Advantages

Achromates et leurs Avantages
Lire la suite

TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR
afficher

TECHSPEC® Mounted Achromatic Lens Pairs

Paires Achromatiques Montées TECHSPEC®
afficher


Singulets Standard et Optiques Prêts à l’Emploi

Si vous avez un doute, restez sur nos modèles standard ! Les optiques standard et prêtes à l’emploi apportent de nombreux avantages pour les personnes en charge de concevoir ou créer des prototypes. Contrairement aux optiques personnalisées, les optiques standard offrent des prix plus bas, un stock disponible, de courts délais d’exécution, aucun problème d’efficacité, et bien plus encore.

Ruggedized Technical Article

Définir un Modèle Optique aves des Composants Standard
Lire la suite

TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses

Lentilles PCX λ/20 TECHSPEC®
afficher

TECHSPEC® Beam Shaping PCX Cylinder Lenses

Lentilles PCX Cylindriques pour Modelage de Faisceau TECHSPEC®
afficher

Études de Cas

3nethra, by Forus Health, plays a critical role in preventing treatable blindness worldwide
Figure 4 : 3nethra, de Forus Health, joue une part importante dans la prévention de la cécité pouvant être traitée dans le monde

Forus Health

Forus Health a optimisé l’expertise d’EO dans la conception optique et a intégré ses composants standard à la conception de 3nethra, un appareil ophtalmique accessible et portatif permettant de diagnostiquer des maladies oculaires évitables en Inde. L’Inde possède un faible taux d’ophtalmologues dans la population aussi cet appareil facile d’utilisation permet d’identifier et d’empêcher la cataracte et le glaucome, mais aussi les problèmes de rétine diabétique, de réfraction et de cornée.

Télécharger

Mission d’Edmund Optics® pour le Diagnostic de l’Oeil

  • Conception et fabrication d’optiques en vue d’améliorer la santé oculaire générale
  • Facilite le développement du système optique pour diagnostiquer correctement les maladies oculaires négligées et émergentes dans le monde, telles que la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique, la presbytie et le glaucome
  • Propose des appareils optiques faciles à utiliser à l’attention des médecins, des optométristes, des infirmières ou des techniciens pour diagnostiquer rapidement et précisément en pressant un bouton
  • Recherche et développe des composants optiques innovants dans le but de faire progresser les appareils d’analyse à l’attention des régions ou populations appauvries ne pouvant accéder aux soins de santé modernes
  • Des techniques de diagnostic optique non-invasifs avancées qui permettent de réduire le fardeau mondial que causent les maladies oculaires sur la santé oculaire générale
×