Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Company / Communiqués de Presse / Press Releases / Collaboration entre II-VI et Edmund Optics pour une meilleure disponibilité des optiques IR

Collaboration entre II-VI et Edmund Optics pour une meilleure disponibilité des optiques IR

Composants optiques IR disponibles dans l’immédiat
2/12/2019, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, annonce une collaboration avec II-VI Incorporated pour rendre la livraison immédiate de composants optiques en séléniure de zinc (ZnSe) possible. Les produits actuellement disponibles sont les Lentilles Plan-Convexes en Séléniure de Zinc (ZnSe), les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe), les Expanseurs de Faisceau Laser CO2 , et les Analyseurs de Contraintes de Lentilles.

Cette collaboration facilite plus que jamais l'achat de composants optiques pour les applications infrarouge tout au long des cycles de conception, de prototypage et de projets de production.

Les Lentilles Plan-Convexes TECHSPEC® en Séléniure de Zinc (ZnSe) sont conçues par EO et fabriquées par II-VI en ZnSe de la meilleure qualité avec une absorption totale <0,0005 cm-1 à 10,6 µm. Elles sont disponibles non traitées ou avec des traitements antireflets à large bande pour 8 à 12 µm ou 3 à12 µm. Leur irrégularité <λ/20 à 10,6 µm et leur rugosité de surface <50Å les rendent idéales pour les applications IR de précision.

De même, les Lentilles Asphériques TECHSPEC® en Séléniure de Zinc (ZnSe) sont également conçues par EO et fabriquées à partir de la même qualité supérieure de ZnSe. Tout en offrant les mêmes spécifications de surface et l'option de traitement AR de 8 à 12 µm que les Lentilles PCX ZnSe, les Lentilles Asphériques TECHSPEC® en ZnSe offrent des performances limitées par la diffraction pour des spots focalisés de tailles minimales.

Les Expanseurs de Faisceau Laser CO2 sont constitués à partir d'éléments optiques ZnSe de qualité première pour collimater et améliorer la distribution d'énergie des faisceaux laser CO2 de haute puissance à 10,6 µm. Les expanseurs de faisceau se caractérisent par une déviation minimale du faisceau et des traitements AR qui permettent une transmission de 99,4% et une absorbance <0,1% par surface à 10,6 μm.

Le dernier produit II-VI proposé par EO est l'analyseur de contraintes de lentilles, qui utilise la polarisation croisée pour identifier les contraintes mécaniques, thermiques et la contamination. Ces analyseurs sont disponibles en version mobile clipsable ou en modèle de paillasse idéal pour un environnement de labo.

A propos d'Edmund Optics :

Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse : [email protected]

EO ajoute une multitude de nouveaux produits chaque année ! Jetez un œil à nos tous derniers arrivages.

EO est un leader dans la distribution d'optiques et de composants optiques pour l'industrie depuis 1942. Plongez-vous dans notre histoire et l'optique de demain.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×