Le futur dépend de l’optique par le biais de progrès technologiques et d'avancements des applications. Edmund Optics® continue à s’ouvrir vers l’avenir en proposant des informations sur des produits et technologies tendance. En soulignant ces avancées dans des parutions mensuelles, nous nous donnons pour objectif de tenir le public informé et de lui fournir un environnement d’apprentissage uniforme, et en même temps d’encourager l’intégration de ces produits dans des applications innovantes.
Trending in Optics Avril 2022
Les nouveaux Miroirs Schwarz sans Transmission d'Edmund Optics peuvent réduire de manière significative le besoin de stoppeurs de faisceau derrière les composants.
Trending in Optics October 2021
La nouvelle vague de lasers UV compacts et rentables a élargi les applications UV allant du micro-usinage à la spectroscopie Raman UV, en passant par l’inactivation des agents pathogènes.
Tendances en Optique Mai 2021
Les progrès réalisés dans les miroirs intra-cavité hautement dispersifs permettent de développer des optiques à effet thermique négligeable.
Tendances en Optique Janvier 2021
Les miroirs à pied sont montés à partir d’un « pied » dépassant de l’arrière du miroir, ce qui réduit considérablement la contrainte sur al surface du miroir et lui confère une grande stabilité.
Tendances en Optique Octobre 2020
Les progrès continus dans les systèmes laser vers un débit plus élevé et des pertes plus faibles nécessitent des composants optiques qui minimisent la dispersion, surtout pour les lasers de haute puissance ou de courtes longueurs d’onde.
Tendances en Optique Août 2020
Lentilles asphériques permettant un streaming vidéo haute qualité.
Tendances en Optique Juin 2020
Ces lentilles corrigent les aberrations chromatiques sur une gamme de longueurs d’onde plus large que les doublets traditionnels en utilisant une géométrie unique.
Tendances en Optique Mai 2020
Le choix d'un composant optique approprié est essentiel pour tirer pleinement parti de la prochaine génération de capteurs haute résolution.
Tendances en Optique Avril 2020
Les progrès de l'optique ont permis de détecter et de traiter une variété d’affections sanguines.
Tendances en Optique Mars 2020
Un éclairage télécentrique est idéal pour les applications de métrologie de précision.
Tendances en Optique Février 2020
Modelage de faisceau pour une puissance élevée et des durées d’impulsions courtes
Tendances en Optique Décembre 2019
Progrès dans les matériaux intelligents, l'imagerie et l'optique laser ultrarapide
Tendances en Optique Octobre 2019
Les optiques carrées et tronquées réduisent le volume total des dispositifs optiques.
Tendances en Optique Août 2019
Le renforcement de la stabilité assure le pointage et le positionnement optique d’un objectif après un choc ou une vibration.
Tendances en Optique Juillet 2019
Les objectifs de microscope réfléchissants focalisent la lumière ou forment une image à l'aide de composants optiques réfléchissants.
Tendances en Optique Juin 2019
Matériaux transparents avec composants micro-optiques intégrés
Tendances en Optique Mai 2019
La réduction de la taille des pixels n'entraîne pas toujours une résolution plus élevée au niveau du système
Tendances en Optique Avril 2019
Compriment les impulsions et compensent la dispersion des lasers ultrarapides
Tendances en Optique Mars 2019
Regardez par-delà le mur grâce aux lasers et à l'imagerie
Trending in Optics Février 2019
La méthode standard de l'industrie pour mesurer la réflectivité ne dit pas tout
Tendances en Optique Janvier 2019
Bouleverser le secteur de l'optique couche par couche
Tendances en Optique Decembre 2018
Progrès en microscopie, imagerie et composants optiques dans l’ultraviolet extrême
Tendances en Optique Novembre 2018
Aller là où aucune autre longueur d'onde n'est allée. Les propriétés d’absorption uniques des laser 2 µm leur permettent de réaliser des incisions petites et précises.
Tendances en Optique Octobre 2018
Il est temps de remplacer les composants sphériques par des lentilles asphériques
Tendances en Optique Septembre 2018
L'avenir de la technologie haute vitesse
Tendances en Optique Août 2018
La qualité d'image d'un objectif télécentrique associée à la souplesse d'une lentille liquide
Tendances en Optique Juliet 2018
Les applications entre 10 et 100 nm sont rendues plus accessibles grâce à de nouvelles sources compactes
Tendances en Optique Juin 2018
Un autofocus rapide et des limites de profondeur de champ dépassées
Tendances en Optique Mai 2018
Les optiques réfléchissantes pour les lasers UV, IR, à large bande
Tendances en Optique Avril 2018
Les innovations dans le domaine de la microscopie s'attaquent aux problèmes du futur
Tendances en Optique Mars 2018
Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits
Tendences en Optiques FÉVRIER 2018
Exploiter des appareils portables courants, notamment les smartphones et tablettes
Tendences en Optiques Janvier 2018
Technologie Accessible et Flexible soutenue par toute une Communauté d'Utilisateurs
Tendences en Optiques Decembre 2017
Une avancée dans la fabrication de composants optiques à géomètries complexes
Tendences en Optiques Novembre 2017
Un Renforcement est Requis pour les Objectifs d’Imagerie situés dans des Environnements Dangereux
Tendences en Optiques Octobre 2017
Une solution prometteuse pour résoudre plusieurs des inconvénients liés aux techniques métrologiques traditionnelles liées aux lentilles asphériques
Tendences en Optiques Septembre 2017
Comme les sources de lumière, les capteurs numériques et les technologies des chambres de traitement continuent de s'améliorer, les filtres optiques vont naturellement évoluer et progresser
Tendences en Optiques Auguste 2017
Les supermiroirs optiques présentent une réflectivité extrêmement élevée et des pertes optiques par diffusion et absorption très faibles
Tendences en Optiques Juillet 2017
À mesure que les applications optiques continuent d'augmenter en complexité, leurs exigences de performance deviennent de plus en plus exigeantes
Tendences en Optiques Juin 2017
Les Objectifs Télécentriques avec des grands Champs de Vision réduisent les temps de mesure et d'inspection dans des applications de métrologie exigeantes
Tendences en Optiques Mai 2017
Ces objectifs créent différents types de motifs Moiré, sont insensibles à l'état de polarisation et s’ajustent en permanence sur une large gamme de distances focales
Tendences en Optiques Février 2017
Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins sont fabriqués à partir de polymères ultra minces et flexibles, et de colorants
Tendences en Optiques Novembre 2016
Les Lentilles Plates Dirigées par Polarisation fonctionnent différemment des lentilles sphériques habituelles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.